结果:找到"立创EDA 高校合作 ",相关内容1000条
- 36通道DA
- 研制一块带512兆内存的36通道同步输出板。pc端通过usb3.0接口将36个通道最长10秒的数据,长度为36乘10乘0.2兆乘2字节的数据发送至36通道同步输出板内存后,通过外部触发信号使能输出板每个da通道以200k每秒的数据更新率输出信号,da要求为16位。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 寻求合作 发帖人:晟声西安 发帖时间:2023-02-21 10:45:00
- 立创EDA专业版组合布局传递功能
- 我这一个大电路板,有八路通道,每个通道上有很多元器件,但是通道之间元器件布局是相似的,如果每个通道的都要手动画就很麻烦,想问问立创目前有这种组合布局传递的功能吗,我只发现了组合拖拽,没有传递组合布局的功能
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 组合 发帖人:硬件练习生丶遗忘 发帖时间:2021-11-29 11:12:00
- 关于“2019年教育部第二批产学合作协同育人项目”立项项目公示
- 为响应《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号),进一步推进产学合作,产教融合,支持和鼓励高校教师和学生参与到创新创业和教育教学改革中,在教育部高等教育司的指导下,立创公司在2019年教育部产学合作协同育人第二批项目中设立教学内容和课程体系改革项目和实践条件和实践基地建设项目。本批次项目已于2020年3月10日截止申报。根据项目立项要求,立创公司组织召开了该项目的专家评审会。经资格审查、会议评审评议,最终评出拟立项项目20项,现予以公示。公示期为2020年4月9日至4月19日。公示期内,任何单位和个人如对拟立项课题有异议,请以书面形式提出异议理由和事实根据,写明真...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 高校合作 发帖人:立创EDA 发帖时间:2020-04-09 17:51:00
- 为啥从立创EDA导出的AD原理图文件使用AD打开是空白的
- 为啥从立创EDA导出的AD原理图文件使用AD打开是空白的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA操作 发帖人:WILLIAMSON 发帖时间:2020-03-11 16:30:00
- 立创EDA和EasyEDA是什么关系?
- 图片
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创EDA 发帖人:兽兽er 发帖时间:2019-06-07 14:09:00
- 立创EDA画的图转gerber后可以在别的厂家生产吗?
- 我画的间距小,这边生产不了。另外我要哑光黑,这边没有。但是我想用立创EDA画图。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 发帖人:yangxf1217 发帖时间:2019-01-17 17:50:00
- 放置GND的时候如何显示它的名字
- 大家好,刚开始使用立创EDA,操作还不太熟练。想请教一下,在放置GND的时候如何显示出它的名字,因为电路图中会有GND和AGND两种非常感谢大家的帮助放置GND后无法显示它的名字
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 发帖人:身披六铢衣 发帖时间:2019-01-02 17:08:00
- 深圳大学牵手立创商城,校企协力共同育人!
- 众所周知,“深大”是深圳的骄傲,也是全国诸多学子向往的梦想之地,深圳大学培养出来的优秀校友比比皆是!优秀的环境才能培养优秀的人才,而好的环境也离不开社会各界的支持。立创商城是根植于深圳的电子元器件自营电商,作为一家快速发展中的互联网公司,我们对人才求贤若渴,对培养人才也当鼎力支持。深圳大学牵手立创商城,将会为深大学子带来哪些切身实惠?首先,立创商城将为深圳大学相关专业的学生,提供丰富的实习机会。实践能力是企业用人的重要标准,为了推动深大学生的校外实习和社会实践工作,立创商城与深圳大学达成“校外实习基地”战略协议,将为机电、电子、计算机、软件工程等专业的学生提供丰富的实习岗位。今天(2018年...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 校企合作 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-19 11:48:00
- 参与了体验立创EDA软件的活动,获奖了哦
- 感谢立创开展了这次的社区活动,很幸运哈,抢到了楼层奖。祝愿立创商城越办越好,18年蒸蒸日上,更进一步。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创EDA 发帖人:ninwji 发帖时间:2018-01-10 20:21:00
- 请问如何进行电路仿真?
- 我刚使用立创EDA的网页版画了一个方波三角波发生器的电路图,希望看到产生的波形,但不知道如何设置仿真的各项参数(就是运行仿真前设置的那个窗口),请问哪位可以指导一下小生=
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 发帖人:穴人之冬 发帖时间:2017-10-02 21:56:00
返回